This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:BQ25303JRTER - RT1/RT2计算器

Guru**** 2509605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285933/bq25303j-bq25303jrter---rt1-rt2-calculator

器件型号:BQ25303J

您好

查找用于 BQ25303J、Excel 或应用程序的 RT1/RT2计算器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 我们没有用于 BQ25303J 的专用 RT1/RT2计算器工具、因此请允许我指引您使用 BQ2589x 计算 Excel 工具。 Excel 工作表需要进行一些小的调整、才能计算 BQ25303J 的 RT1和 RT2。  

    可通过以下链接从 TI.com 下载该 Excel 工具。 可在网页的设计和开发部分找到标题为"BQ2589x 计算工具(修订版 A)"的 Excel 工具。   

    BQ25890数据表、产品信息与支持| TI.com 

    然后、要使用此工具进行 BQ25303J 计算、请使用 Excel 表格中从第78行开始的表格。 您需要将浅蓝色突出显示的 VCOLD、VCOOL、VWARM 和 VHOT 阈值更改为下图所示的值。 这些值取自 BQ25303J 数据表第10页的 EC 表。

    如果您对使用随附的 Excel 工具有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    加勒特