This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:如何设置寄存器以实现电池在停止充电后为负载供电

Guru**** 2518270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284380/bq25703a-how-to-set-the-registers-to-realize-the-battery-to-supply-power-to-the-load-after-stoping-charging

器件型号:BQ25703A

您好、TI 团队、

我们客户的一个应用需要将电池电量控制在80%到90%之间、并在电池电量高于90%时停止充电。 此时、负载只能由电池供电(连接了适配器)。  他们已将30h 寄存器设置为0xFF 以实现该功能、但对该设置有一些担忧。 您能否帮助确认此设置是否有任何问题、或者您是否有更好的实现此功能的建议?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina:

    要实现这一目标、您需要使用独立比较器并强制闭锁、这是通过寄存器30h 完成的。 所以、您所做的是没有问题的。  

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、

    非常感谢您的回复。 我会将其反馈给我们的客户。

    此致