This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52:使用以下电阻器为 R1和 R2从 TPS7A52生成0.8V 电压

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57, TPS74401, TPS7A52, TPS7A92

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286332/tps7a52-0-8v-not-generating-from-tps7a52-using-below-resistors-for-r1-and-r2

器件型号:TPS7A52
主题中讨论的其他器件: TPS7A92、TPS7A57 、TPS74401

大家好、

我在设计中使用了 TPS7A52生成它支持的0.8V 电压。 数据表中未为0.8V 定义 R1和 R2值。

为了获得0.808伏的电压、我计算出电阻器值为 R1 100欧姆、R2 100千欧姆。 在这种配置下、我在输出端看不到任何电压。

您能否与我分享适合用于 R1和 R2的电阻器、以获得非常接近0.8V 的电压

此致、

Kishore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kishore:

    这些电阻器值将为0.8008V。  如果您需要0.808V、则应将100欧姆改为1k 欧姆。

    无论如何、您都应该仍然在输出上看到电压。  进行检查、确保输入引脚和使能引脚上的电压至少为1.1V、BIAS 引脚上的电压至少为3V。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我同时检查了一下、我没能为1.2V 的输入源提供3V 的偏置。

    我们认为、由于巨大的压降电压和功率耗散、不建议使用2.5V 输入来生成0.8V/2A 负载;而我们使用的是1.2V、但错过了3V 的外部偏置电压要求。

    但是、由于我们无法提供3V 至6.5V 的板载偏置电压、如果不需要、您是否还建议使用2.5V 来生成0.8V/2A。

    此致、

    Kishore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kishore:

    BIAS 引脚必须有2.9V (或更高)才能高于 UVLO 电压(典型电压需要2.83V)、因此在大多数情况下、2.5V 是不够的。

    听起来您的系统中有2.5V 和1.2V 电压、需要在2A 负载下生成0.808V 电压。  您的最佳选择是 TPS7A57或 TPS74401。  如果您将1.2V 更改为1.4V、您还可以查看 TPS7A92。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    是的、您的回答正确。我们只有1.2V 和2.5V 的板载电源以及无法用作符合我们要求的偏置匹配的其他12V 电源。

    感谢您分享我们可以探索的其他选项、以便 从1.2V 的可用电源生成0.8V 电压。 使用它们进行设计。  

    我们对收到的详细信息非常满意、可以关闭此 TT。

    谢谢。此致、

    Kishore。