This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:BOOT 引脚额定值

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284212/tps552892-boot-pin-rating

器件型号:TPS552892

大家好、

TPS552892的相关问题。

我知道 BOOT1和 BOOT2引脚额定值为6V。

如果它在15ns 内超过6V、是否存在风险?

谢谢你。

此致、

宫野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyano:

    感谢您的联系。

    什么是 CH1和 CH2波形? 是否使用针管法进行测试?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CH1:SW1引脚

    CH2:BOOT1引脚

    数学:ch2 - ch1

    >您是否使用"尖头与桶"方法进行测试?

    可以。  

    此致、

    宫野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyano:

    感谢您的反馈。

    如果您使用两个电压探头进行测试、并且两个探头都使用尖端和接地筒方法、我认为测试结果并不准确、因为电压探头接地端与接地信号之间存在流动路径。

    建议使用差分电压探头测试引导电容器电压。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。

    我使用差分电压探头重新测量了它。

    但是、它似乎在 SW 上升沿和下降沿时序为 NG。 (它可能正在测量 仪器噪声)

    虽然短时间不到10ns、但有什么风险吗?

    此致、

    宫野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyano:

    使用10ns 的 BOOT-SW 电压短时间大约7V 可以正常工作。

    BRS、

    布莱斯