This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:启动和配置

Guru**** 2811135 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, BQSTUDIO, EV2400, BQ27220, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282557/bq27z561-r2-initiation-and-configuration

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400BQ27220GPCCEDV

您好!  

我们 在我们的电路板中使用了 BQ27Z561-R2监测计 IC 以及2P 电池。

您能解释一下如何初始化和配置监测计以获取电池状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    要启动和配置监测计、需要对监测计执行学习周期。 完成此操作的步骤可以在下面的"实现成功学习周期"文档中找到。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua903

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    请澄清以下疑问:

    1.  该文档中提到、在执行学习周期之前、我必须配置电池参数、例如 设计容量、设计电压等。  在我们的电路板中、FPGA 将是主设备、它将   通过 I2C 配置监测计 IC。 因此、首先我必须配置电池参数来监测 IC、然后只需执行 学习循环。  是这样吗?
    2. 是否可以在没有 BQStudio 和 EVM2400的情况下进行学习周期?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    1.是的、在配置电池参数时、还必须在开始学习周期之前设置 ChemID。

    可以在没有 EV2400的情况下执行学习周期、但您需要 EV2400和 bqStudio 对学习周期中的 ChemID 进行编程。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我从 GPCHEM 工具获得了电池的 CHEMID。 是否可以仅通过 FPGA 配置 CHEMID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    对 ChemID 进行编程需要 bqStudio 和 EV2400、但可以通过 FPGA 对所有数据闪存参数进行编程。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony

    是否有任何不采用上述任何工具的简单监测计? 我只需要一个简单的电量监测计、从中可以将电池数据配置到电量监测计寄存器。 然后、通过提供 i2c 命令来获取电池信息、如充电状态和剩余容量。

    如有任何问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    需要此工具的电量监测计使用 Impedance Track 算法进行电量监测。

    我们提供采用 CEDV 算法和 Impedance Track Lite 算法且不需要 ChemID 编程的 ROM 监测计、例如:

    https://www.ti.com/product/BQ27220 

    https://www.ti.com/product/BQ27427 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    然后、请详细解释一下 BQ27220配置、例如我们必须对监测计进行配置以获取电池信息、此外、一切都必须通过 FPGA 来完成。  

    此外、 我将在2P 配置中使用以下锂离子电池、电池规格如下所示:

    锂离子18650 MG1 2、850mA 规格
    标称能量 2, 850 mA
    最低能耗 2, 750 mA
    标称电压 3.63伏
    标准充电电流 1000mA (0.3 C)
    充电终止电压 4.2V
    电荷截止电流 50mA
    最大值 充电电流 0-24C 时为1000mA (0.3C)、24-50C 时为2330mA (0.7C)
    最大值 放电电流 5000mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我正在等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    对于 CEDV 电量监测计、您可以使用 GPCCEDV 工具接收必要的配置值、该工具随以下说明一起提供:

    https://www.ti.com/tool/GPCCEDV 

    https://www.ti.com/lit/pdf/SLUUB45B

    《bq27220技术参考手册》中提供了一些有关如何与器件通信以及如何通过 I2C 更新参数的示例、这些示例位于 第6.1节"数据存储器参数更新示例"。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluubd4 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    请澄清以下疑问:  

    1. 我可以使用上面提到的电池(锂离子18650 MG1  2、850mA )  与这种电量计是正确的? 因为一些监测计会预先编程 CHEMID、所以我们不能使用其他电池
    2. 在 GPCEDV 指南中,提到了以下几点:

         这里、我们必须从 FPGA 读取电压、温度和电流并将其存储为.csv 格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    1. bq27220是一款标准 CEDV 电量监测计、因此该过程中不涉及 chemID、您将能够将该电池与该电量监测计结合使用。

    2.是的。 所需测试的电压、温度、电流和时间必须存储为.csv 格式并可从 FPGA 通过 I2C 进行。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    如果监测计能够通过 GPCEDV 工具指示电池电压、温度和电流、而无需进行任何配置。 那么、这种配置有什么用呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    如果这些是您希望从电量监测计读取的唯一值、则无需配置。 但是、如果您尝试确定电池的充电状态、则必须采用此配置。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    通过使用诸如 Voltage()、Current()之类的标准命令,可以得到电池电压、电流,对吗?

    获得这些值后,我可以创建配置文件并确定电池 SOC,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    标准命令将允许您获取这些值。

    获取这些值后、下面的 GPCCEDV 文档将向您展示如何生成配置文件和数据文件以输入到 GPCCEDV 工具中、该工具将为您提供要设置为电量监测计的参数、从而使您能够正确确定 SOC。

    https://www.ti.com/lit/pdf/SLUUB45B 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺