This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1QEVM:TPSF12C1QEVM 和 TPSF12C3QEVM 有源滤波器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C3QEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281600/tpsf12c1qevm-tpsf12c1qevm-and-tpsf12c3qevm-active-filters

器件型号:TPSF12C1QEVM
主题中讨论的其他器件:TPSF12C3QEVM

尊敬的所有人:

我希望这条消息能让您满意。 我特此向您介绍我们最近针对 TPSF12C1QEVM 和 TPSF12C3QEVM 有源滤波器所做的最新努力、这些产品是我们为了与我们的单相和三相无源滤波器集成而购买的。 我们已经使用有源滤波器构建了各种无源滤波器配置、例如采用 LC 拓扑的1级和2级 EMI 滤波器。

我们使用矢量网络分析器成功测量了组合滤波器(有源+无源滤波器)的衰减。 在共模(CM)配置下、有源滤波器展示了出色的性能、在100kHz 至2 MHz 的频率范围内提供大约20-28dB 的衰减。

不过、我们在根据以下设置进行 EMI 测量时:

   LISN +输入滤波器(有源+无源)+逆变器+ 25m 电机电缆+电机
   LISN +输入滤波器(有源+无源)+开关模式电源+电阻负载

我们遇到了挑战。 尽管我们尽了最大努力、有源滤波器仍无法正常工作。 我们在使用和不使用有源滤波器的情况下均进行了测量、结果几乎相同。

考虑到这种情况、如果您对我们的 EMI 测量设置有任何建议或指导、我将不胜感激。 您的专业知识将非常宝贵、可以帮助我们有效地解决这些问题。

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。 我期待您的宝贵见解。

此致

Mohammad Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    请发送针对此设计完成的快速入门计算器。 则需要具有 CM 扼流圈的阻抗。 请注意、需要两个扼流圈、AEF 会感应到扼流圈之间并将其注入。 此外、还要注意 EVM 用户指南中提供的设计流程。

    高入射 CM 噪声导致的一个常见问题是 INJ 引脚电压饱和、因此您应使用示波器监控该电压。 如果这实际上是个问题、那么我们可以建议使用具有更低阻抗(电容更高、电阻更低)的替代阻尼网络。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    非常感谢您的回复!

    我想向您介绍我最近对 EMI 滤波器配置的调查、特别是1级 LC 拓扑和2级 LC 拓扑(LCL)。

    在进行测试时、单级 LC 拓扑在系统内展示了有效性能。 但是、2级 LC 拓扑未产生预期结果、无法正常运行。 以下是两种配置的详细信息:

    单级 LC 拓扑:

       2Cx = 3.3 μ F
       CM 扼流圈 L = 2.8mH (15匝铁氧体磁芯)
       2Cy = 4.7nF
       有源滤波器元件:2Csense = 680 pF、1Cinj = 4.7nF
       EMI 降低:在300kHz 至3 MHz 的频率范围内为10-22dB

    2级 LC 拓扑(LCL):

       2Cx = 3.3 μ F
       CM 扼流圈 L1 = 2.8mH (15匝铁氧体磁芯)
       CM 扼流圈 L2 = 322uH (5匝铁氧体磁芯)
       2Cy = 4.7nF
       有源滤波器元件:2Csense = 680 pF、1Cinj = 4.7nF
       EMI 降低:在300kHz 至650kHz 的频率范围内为-4dB

    EMC 测量设置涉及 LISN、输入滤波器(有源+无源)、开关模式电源(100kHz 的开关频率)和电阻负载。

    鉴于 LCL 滤波器的性能不理想、我正在寻求您的专业知识、以获取有关具有较低阻抗的替代阻尼网络的建议。 您的见解是非常宝贵的、您可以提供的任何指导都将非常感谢。

    感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。 我期待您的反馈。

    此致、

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    此 AEF 仅设置为与两个扼流圈配合使用。 它实际上是一个 CLCL 滤波器(从 CM 噪声源到电源输入)、其中 C 指定 Y 电容器、L 表示 CM 扼流圈。

    e2e.ti.com/.../3808.TPSF12C3-quickstart-calculator-A5.xlsm

    如有可能、发送已完成的快速启动文件(此处附上最新版本)、因为这样我们就可以检查稳定性。 此外、如前所述、检查 INJ 引脚电压摆幅、以确保放大器线性运行。

    这里的 AEF 是施加在交流或直流输入上吗?

    您还可以在此处参阅 FAE 和配套资料: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257197/faq-tpsf12c1-and-tpsf12c3-power-supply-filter-ic-faqs

    此致、

    时间