This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87644Q1EVM:从 VMON1获取实际电压

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285278/lp87644q1evm-getting-actual-voltage-from-vmon1

器件型号:LP87644Q1EVM

您好!

我想读一下 VMON1使用 Scalable PMIC GUI 时看到的情况。 它通过 GPIO7获得输入、并且由 TI 的人员进行配置。 它的读数设置为在0.3V 到3.3V 之间、我输入的是3.3V。 从数据表中没有得到明确的答案。 我发现最接近这一点的是查看 VMON1_PG_LEVEL 寄存器、但无论 VMON1是悬空还是连接到3.3V、它始终设置为0xFD。 在 INT_VMON 中、当 GPIO7悬空时、VMON1_UV_INT 会升高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zareef、

    VMON 输入电压监控器的 OV 和 UV 阈值是根据 VMONn_PG_SET 寄存器设置的目标电压和 VMONn_OV_THR 寄存器设置的目标电压(电压窗口)偏差计算得出的。 因此、当您读取 VMON1_PG_LEVEL 时、您实际上是在查看  电压监控器的设置、而不是当前状态。

    INT_VMON 中的位被锁存、因此它们在被清除之前保持高电平。 VMON1_UV_INT 高电平表示 在 VMON1上检测到 UV 条件。 如果您想实时读取什么 VMON1、您可以查看 STAT_VMON 寄存器(0x72)来查看  电压监控器上的当前状态。

    此致、

    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    如果我正确理解这一点、就无法从 VMON 获得精确的电压测量值? 我可以看看它是否出现了 UV 或 OV 情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zareef、

    您是对的。

    此致、

    弗洛里