This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:PCB 布局审查

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610EVM, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277085/bq24610-pcb-layout-review

器件型号:BQ24610

大家好!

我之前在我们的 BQ24610充电器燃烧方面遇到了问题,并确定问题是 PCB 布局不佳(初始设计是单面组装的2层 PCB )。 我已根据 BQ24610EVM 和该论坛上收到的其他指南文档重新设计了我们的充电器。

在我尝试获取组装好的打印件进行测试之前、是否可以检查此设计布局是否存在任何潜在问题?

重新设计的详细信息:

- 4层印刷电路板

-双面组装

-印刷电路板每层面积(28mm x 60mm)

-适配器最大电流(2A)

-适配器电压(14.6V)

-预充电(0.3A)

-快速充电(1.15A)

- 3S 电池18650电池组(完全充电切断应为12.6V)

我将向此主题添加尽可能多的详细信息、以帮助确认此设计是否安全运行或识别任何潜在的危险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了便于比较、我在随附的 EVM PDF (第11、12、13页)中突出显示了 BOM 表的部分。

    绿色表示我完全匹配的元件。 蓝色表示我放置的元件、该元件尽可能类似于 EVM 指南中的元件(这是由于制造商提供器件)、红色表示我在设计中省略的元件(基于 BQ24610设计指南中的元件是可选的)。

    e2e.ti.com/.../bq24610_5F00_evm-_2800_BOM-Highlights_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要特别说明的一点是、我不确定接地分区的连接方式。

    1.我已将引脚17 (我了解的是模拟接地)连接到 IC 接地垫的播放器。

    2.我已经将电源接地(高电流)分离到了 PCB 的三个象限,我将在附件中加以说明。

    3.低电流接地位于 PCB 左下方的一象限。

    4.我在 PCB 的全部4层上都遵循了上述第2点和第3点的布局。

    5.我已在电路板左侧的热敏电阻附近2层(顶层和第二层)连接了低电流接地和高电流接地

    您能否建议此接地布局对于充电系统是否合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图显示了 PCB 层布局。

    请注意、大电流接地和低电流接地仅连接在顶层和第二层的左侧。 大电流接地和低电流接地未连接在第三层和底层。

    顶层

    第2层自顶层

    第3层自顶层

    底层(不翻转-以与顶层相同的方向查看)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顶部

    底部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里还有一个在 EASYEDA 中完成的原始设计文件的压缩副本。

    可在此处查看原理图以及所有详细的 PCB 布局。

    e2e.ti.com/.../Charger-PCB-Only_5F00_2023_2D00_09_2D00_29.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望这足以帮助您确认设计格式/布局正确、确保操作安全。 请告诉我、是否需要其他任何详细信息才能确定审核是否成功。

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:  

    感谢您提供有关您的设计的详细信息、这肯定会有所帮助。  

    我下载了 zip 文件夹、似乎没有可以打开的 EasyEDA 工程文件。 是否可以通过某种方式查看 PCB 以及我可能错过的 zip 文件中提供的文件夹? 请告诉我。  

    我将  与我们的一位专家对布局进行全面审查、并在下周早些时候提供反馈给您。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Charger-PCB-Only.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    感谢您指出压缩文件的相关信息。 下一个文件应该可以正常工作、抱歉。

    感谢您花时间浏览本文档、非常感谢您的帮助。

    此致、

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:

    感谢您发送该文件。 我现在可以在 EasyEDA 中查看 PCB。

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:  

    我想与您跟进、并告知您我们仍在审查您的布局设计。 很抱歉、我正在与我们的一位专家一起审查设计、耽误了时间。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    感谢您的跟进、期待您的反馈。

    非常感谢、

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:  

    感谢您的耐心。 我很快就会提供更新。

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aya,不要匆忙,只是跟进评论。

    非常感谢、

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:

    整体布局看起来要好很多!  

    我唯一关注的是地分区。 我们通常建议接地之间的连接在 IC GND 引脚或电源板上相遇。 查看内层1、输入电容器电流将选择下方红色箭头后面的最小阻抗路径、而不是不可取的蓝色箭头路径。  

    如果您想要查看接地分区的示例(采用 Altium 格式、我不确定您是否拥有)、我已将 BQ24610 EVM 布局文件附在此处。 请参阅下面顶层的图像:  

    e2e.ti.com/.../HPA422B_5F00_copy.PcbDoc

    如果您有疑问/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    感谢您的讨论和提供的信息。 我根据这些建议和示例在我们的设计中进行了更改。 我们将测试更新后的设计、一旦确认成功后、我会将其发布在这里。

    非常感谢、

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:  

    没问题! 如果您有任何问题、请随时打开新话题。  

    此致、  

    A·克德尔