This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21225A:UCC21225A OUTA 引脚输出异常

Guru**** 2510195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21225A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286359/ucc21225a-ucc21225a-outa-pin-output-abnormality

器件型号:UCC21225A

您好,

UCC21225A 的 VCCI 引脚电压为9.5V、VDDA 和 VDDB 引脚的电压为11.2V、禁用引脚接地、INTA 和 INTB 引脚提供输入信号。 OUTA 输出异常(无信号输出)、且 OUTB 信号输出正常。 请帮助分析原因。 原理图如下:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    对于死区时间配置、您是否尝试禁用死区时间? 如果是、禁用死区时间的有效方法是将 DT 引脚连接到 VCCI。 这将 使输出与输入完全匹配。

    如果需要指定死区时间、则必须通过编程电阻器来设置适当的死区时间值。 请参阅第节  8.4.2.2   应用和实现部分。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    广木市