This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320的问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282922/ucd90320-questions-of-ucd90320

器件型号:UCD90320

尊敬的团队:

如何通过 I2C 访问 UCD90320的32个 mon 引脚的电压值?
是否有相应的寄存器手册? 我的意思是通过 I2C 命令行进行访问、请帮助提供此寄存器的地址? 寄存器地址的每个位和 MON 编号之间的相应关系。 非常感谢。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请参考第4节 https://www.ti.com/lit/pdf/slva385

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 READ_VOUT (0x8B)命令读取它。 请注意、此命令是特定于页的、即它提供给定页的电压值。 您可以使用 PAGE (0x00)命令更改页码。 PAGE 0对应于轨1、PAGE 1对应于轨1、以此类推。 此外、您读取的值为 L16格式(您可以将其视为原始电压值)。 要将其转换为实际电压、您需要使用以下公式、
     
    实际电压= RAW_VOLTAGE * 2^N (N 可从 VOUT_MODE (0x20)寄存器的低5位获得。)

    您可参阅 UCD90320的数据表和 PMBus 命令参考、该数据表和命令参考可在此处(https://www.ti.com/product/UCD90320)的 技术文档下找到。