This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:半桥配置?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A, UCC27282, SM72295, UCC27301A-Q1, UCC27289, UCC27201A, UCC27284, UCC27311A-Q1, BQ2031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284761/sm72295-half-bridge-configuration

器件型号:SM72295
主题中讨论的其他器件: UCC27301A-Q1UCC27289、UCC27211A、 UCC27201A、UCC27282、 UCC27284UCC27311A-Q1BQ2031

是否可以在单半桥配置中使用此部件、即"A"侧实施低成本单相 MPPT 充电控制器、而不使用另一侧? 目前、我将在与随附原理图类似的配置中使用此器件。 TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholas:

    感谢您关于 SM72295的问题。

    该器件是一款双半桥驱动器、并联有一些附加的保护功能、例如 OVP 和电流检测。 通过不连接这一侧的另一半、只能将这一侧的一个用作半桥驱动器。 通过查看如下所示的方框图、您需要将 VCCA 和 VCCB 连接到 VCC 电源轨、以便其正常运行、因为 LOA 驱动器使用 VCCB 的电源轨、如图所示。

    我们确实有多种半桥器件可供选择、这些器件具有类似的参数、但没有 OVP 和电流检测等内部保护功能。 其中包括 UCC27282、UCC27284、UCC27201A、UCC27211A、UCC27289、 UCC27301A-Q1和 UCC27311A-Q1。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供建议和建议的器件! 您建议的任何组件是否可用作铅酸电池的 MPPT 充电器? 我当前为此使用 TPS51601ADRBR、但我发现、除非要充电的电池首先从输出端断开、否则在施加 PWM 信号时、器件不会开始切换。 (因为电池不正确地为 BST 电容器充电、这显然会阻止器件正常运行)来解决该问题、我在输出和电池之间串联的 MOSFET 中设计为用作负载开关、这肯定低于理想值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholas:

    我不确定 MPPT 充电器设置中是否使用了这些半桥驱动器中的任何一个、但我在此应用中使用 BQ2031时发现了 TI 提供的此参考材料。 我属于非隔离式栅极驱动器产品系列、因此对该产品不是很熟悉。

    使用 BQ2031的简单 MPPT 铅酸充电器

    对于我列出的器件、这些仅为半桥驱动器、可采用与您期望使用 SM72295的 A 侧类似的设置、但保护电路必须是外部的。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nicholas:

    我只想补充一点、您应该考虑 栅极驱动 IC 基础知识文档第5.2.2.4节中的电路。  

    该电路可以防止您描述的这种启动问题。  

    谢谢。

    A·M·