主题中讨论的其他器件:、 TPS25221
尊敬的支持团队:
我面临一个我不理解的问题。 我们有一个定制板、其 BQ25798通过 VAC1/ACDRV1和相关 FET 连接到12V 实验室电源上。 我们有单节锂聚合物电池。 BQ25798似乎可以正确地鉴定电源( 在状态和/或控制寄存器中看不到任何奇怪的值)并进入快速充电模式、但没有电流流入电池。 我们期望最大700mA (如 REG03中编程的)、但一旦充电器进入快速充电状态、它就会下降到0mA。
我已通过连接到实验室电源+反向二极管保护的12 Ω 电阻器将锂聚合物电池替换为"模拟"电池、并且能够仿真多种电池条件。
如我所见、当 BQ25798处于预充电状态时、有电流流入电池、但一旦仿真电池电压超过2.9/3.0V (VREG 的71.4%)、电流就会停止流动。 BQ25798正确识别并在电池电压过高时进入过压状态。
我无法在寄存器中看到任何可疑值。 您能否在此提供提示以帮助我确定在快速充电时为什么没有电流流动?
我附加了一个.xls 文件、其中包含不同条件下的寄存器转储。
谢谢、此致、
马可.