This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:bq40z80如何设置其运行状态 A CHG/DSG 位以允许 CHG/DSG FET 导通?

Guru**** 1959305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285332/bq40z80-how-can-bq40z80-set-its-operation-status-a-chg-dsg-bits-to-allow-chg-dsg-fets-on

器件型号:BQ40Z80

您好!

我正在使用基于 bq40z80的 BMS 电路板。 但我无法设置其 CHG/DSG FET 位来开启充电和放电 MOSFET。 没有提供安全保护、所有电芯电压、温度和电流都处于适当的工作范围内。 您能帮助我了解如何设置 CHG/DSG 位、以及我应该配置哪些数据存储器参数来实现这一点吗?

谢谢。

喜乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了 Operation Status A 设置的 FUSE 位、 并认为这就是无法设置 CHG/DSG 位的原因。 我已发送 MAC 命令0x001D (保险丝切换命令)以对其进行切换、命令已成功发送、但该位无法切换、保持设置状态。 您能告诉我:无法切换的原因是什么?

    谢谢。

    喜乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    您能否确认此电量监测计上是否已预先设定学习周期?

    如果没有、可以在下面找到说明:

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/pdf/slua903 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    学习循环尚未完成。 到目前为止、我无法让 bq40z80设置其 CHG/DSG 位来打开充电和放电 MOSFET。 我想知道为什么以及如何启用 CHG/DSG 位。

    谢谢。

    喜乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    您能否告诉我您是否设置了 FET_EN 位?

    这可以从 FET_EN 命令切换。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    是的、已设置。

    谢谢。

    喜乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我发送 FuseToggle 命令、可以测量 FUSE 引脚(引脚23)输出电压并进行切换、但运行状态 A 的 FUSE 位保持红色(SET)、CHG/DSG 位保持绿色。

    谢谢。

    喜乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    您是否可以发送实施此器件的原理图? 我们认为这可能会是硬件问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    将原理图放在 E2E 上不是很方便。 我刚刚将原理图发送给了 Jose Couso (j-couso@ti.com)、他请求他提供帮助以便与您分享原理图。 请从他那里获取原理图、我希望您能够收到进一步的说明。

    非常感谢!

    喜乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    看到可能是硬件问题、我检查硬件后就解决了。 这是由保险丝引脚9引脚23)悬空引起的。 我添加了一个20k 电阻器将其接地后、FUSE 位被清除、CHG/DSG 位被设置(红色)。

    我对同一块电路板还有另一个问题:为什么没有得到保护? 我刚刚检查 COV 保护、我设置/启用保护功能 A 中的 COV 位、并设置 COV 阈值4000mV、恢复3900mV。 在施加大于4000mV 的电芯电压后、无法执行 COV 保护操作。 请告知。

    非常感谢!

    喜乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    问题已解决、现在已采取保护措施。

    非常感谢!

    喜乐

x 出现错误。请重试或与管理员联系。