This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088:采用降压控制器 IC 的负输入-负输出电压升压转换器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285261/lm25088-negative-input---negative-output-voltage-boost-converter-using-a-buck-controller-ic

器件型号:LM25088
主题中讨论的其他器件:LM5088LM25148

我想利用降压控制器来实现负升压转换器(负输入电压到负输出电压的非隔离式直流/直流转换器)。  

我发现 TI 的一些参考文献讨论了负升压转换器的设计- https://www.ti.com/lit/an/slyt516/slyt516.pdf?ts = 1698300559105

我无法复制链接中所述的确切解决方案、因为要求有点不同、如下所述:

关键规格

  • 输入电压(标称值)=-2V
  • VOUT (nom)=-4V 至-15V
  • Pout = 15W

基于上述要求、考虑到输出功率要求、我需要一个带有外部开关的降压控制器 IC。  另一个挑战是-2V 的标称输入电压、这低于大多数降压控制器 IC 4.5V 的最小输入电压。  

在使用降压控制器 IC 的负升压转换器情况下、IC 接地基准以输出电压为基准。 在起始 Vin = Vout 时、即在所示的情况 Vout =-2V。如果 IC Vin 或 Vcc 偏置为以 GND 为基准的正电压、即大于3V、则可以解决此问题、因此 Vin 或 Vcc 与 GND 之间的电压差 大于所需的最小输入电压4.5V。

我遇到的大多数降压控制器 IC (考虑此处提到的具体应用)都要求外部 N 沟道 MOS 的漏极和 Vin 或 Vcc 连接在一起、原因如下 。  

  • 基于 N-MOS 漏源电压测量且具有短路保护功能的降压控制器 IC (如果外部 N-MOS 的 Vin 和漏极以高于保护阈值的不同电压电位进行偏置、则会阻止采用此方法)
  • 降压控制器 IC 对二极管电流利用直流电平+电流斜坡、或者在本例中使用 N-MOS 电流(同步降压)。 IC 内的斜坡电流生成电路取决于输入电压。 (再次说明、如果 Vin 的偏置电压电势与外部 N-MOS 漏极不同、则电流斜坡不准确-这可能可行但会引入更高的复杂性)

这里的 LM5088只是一个示例、但我要寻找降压控制器 IC、可以利用它实现具有规格的负升压转换器。 线路通信。

期待 TI 专家/社区提出建议。