This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656-Q1:BMS 的 SoC 和 SOH 计算

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79656EVM-021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285041/bq79656-q1-soc-and-soh-calculation-for-bms

器件型号:BQ79656-Q1
Thread 中讨论的其他器件:BQ79656EVM-021

大家好!

我使用的是 BQ79656EVM-021 和 BQ79600EVM-030 (桥评估板)  

BQ79656EVM-021评估板与  采用菊花链协议的 BQ79600EVM-030相连

我想计算电池组的 SoC 和 SoH (运行状况和充电状态)、

请指导我如何计算 SoC 和 SoH。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SoC 和 SoH 计算由主机 MCU 完成。 没有"正确"的方法可以做到这一点。 客户基于电芯电压读数、温度读数和电流读数制作自己的算法。 BQ79656为主机提供这些值、然后您必须开发自己的 SOC 和 SOH 算法。

    谢谢。

    蔡斯