请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25947 ARM_PWR_EN 和 ARM_PWR_PG 通过内部上拉电阻作为输出和输入连接到 STM32G070CB MCU。 启用或 PG 均无法正常工作。 IC 一直有效并且 PG 一直为高电平、即使当 VIN 为14V 时也是如此。
您有什么想法、请参阅下面的原理图?
谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ARM_PWR_EN 和 ARM_PWR_PG 通过内部上拉电阻作为输出和输入连接到 STM32G070CB MCU。 启用或 PG 均无法正常工作。 IC 一直有效并且 PG 一直为高电平、即使当 VIN 为14V 时也是如此。
您有什么想法、请参阅下面的原理图?
谢谢你。