This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:PRES 标志为高电平

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282666/bq40z50-r2-pres-flag-is-high

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

大家好、我已经设计了一个采用 BQ40Z50-R2的 PCB、但使用这一个、我无法为2节锂离子电池组充电。 我可以在欠压保护不起作用的情况下对电池组放电。 我看到此 PRES 标志始终为高电平、即使 IC 的 PRES 引脚直接接地、也无法将其关断。

在下面、您可以看到我正在发送命令、这完全没用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们已收到您的问题。 请预计  答案最多延迟2个工作日。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PRES 引脚为低电平有效。 这意味着如果它接地、那么它是有效的(高电平)。

    Unknown 说:
    在下面,您可以看到我正在发送命令,它根本没有帮助。

    如果 FET_EN 设置为 Manufacturing Status 寄存器下、FET 由固件控制。 我建议您将 FET_EN 设置为正常运行。 如果您想测试 FET、可以在右侧窗口中发送 FET_EN 命令。 这样您就可以使用切换命令。 请参阅 中的第14.1.15节 TRM

    看起来设置了 COV 和 CUV、您是否正确配置了 DA CONFIG 寄存器? 是多少? 是否为2S 应用正确连接了电池? 请参阅 图2-2。 中的电芯连接配置 用户指南


    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这不是问题所在。 您可以在下面看到、FET 处于高电平、但当我尝试 为 电池组充电时、BQ 认为 Im 会使其放电。

    在这里您可以看到错误:

    几乎为应用的电流值:

    我正在尝试禁用 dsgfet

    此致、希望能尽快收到您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tugba:

    看起来 SRP 和 SRN 引脚可能会交换。 您是否使用定制电路板? 如果可以、您能否提供原理图?  

    另一个可能的问题可能是您的检测电阻器可能已损坏。  

    Me 正在尝试禁用 dsgfet

    只要设置 FET_EN、就无法手动切换 FET。 请查看我之前的回复。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要设置 FET_EN、您将无法手动切换 FET。 请查看我之前的回复。

    抱歉、是的、您是对的。

    我更改了 BQ40Z50 IC、还更改了分流电阻器以防它们损坏。 但没有发生任何事情。  

    您是否使用自定义电路板?

    是的、我有两块原型 PCB、它们都是相同的、其中一块可以正常工作。 我真的不知道为什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tugba:

    SRN 和 SRP 连接看起来正常。

     您提到故障电路板中还有可能损坏了其他器件、即两个原型板是相同的。  

    此致、
    何塞·库索