This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A、用于通过 USB-C PD 为2节锂聚合物电池充电

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285833/bq25703a-bq25703a-to-charge-2-s-lipo-battery-with-usb-c-pd

器件型号:BQ25703A

大家好、我之前看过 BQ25793A 的数据表。 我正在寻找该 IC 的实现方案、以便为2节锂聚合物电池充电

但我的怀疑是、我是否可以在没有 MCU 的情况下使用这款 IC、我的意思是、为了实现上述电池的充电、我想只使用带 USB-C PD 控制器(无微控制器)的 BQ2579A

我曾试着研究数据表、但我没有找到响应、典型的应用原理图仅显示了一个主机 MCU、但我不知道这是否是强制性的、我之前看过有关负载侧开关 N-MOSFET 的文章、我在电子设计方面没有什么经验

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    该器件设计为使用主机 MCU 或嵌入式控制器运行。 如果不使用主机,则无法控制充电和重新充电。

    此致、

    穆尼尔