This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:功率电感器选择

Guru**** 2811465 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286258/lm5177-power-inductor-selection

器件型号:LM5177

您好、TI!

我尝试使用 LM5177实施我们的降压/升压电源系统。

但 WEBENCH 和 Excel 计算器的计算结果不同、

您能给我一些关于我应该关注哪一个的评论吗?

WEBENCH:6.8uH

Excel 计算器:1.4uH

以及关于 Excel 计算器中的参数纹波电流、为什么纹波电流随着 Vin 的升高而变大。

我是否应该选择哪个因素作为电感器 I-sat 基准?

e2e.ti.com/.../LM5177_5F00_9_5F00_48_5F00_12_5F00_6.pdfe2e.ti.com/.../AMR_5F00_LM5177-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-V1_5F00_0_5F00_9.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    请使用 Excel 计算器进行组件选择。

    应根据最高电感器电流选择电感器饱和-根据随附的表格、该值为45A。

    还会为电感器增加一些裕度。

    使用3m Ω 的检测电阻时、过流保护只会在45A 时触发、因此对于较大的检测电阻、也可以选择更低的饱和电流

    由于降压模式下运行更加紧张、因此大输入电压的纹波变得更高。

    (可以使用功率级设计器以非常好的方式将此操作和电感器中的电流可视化:  

    PowerStage Designer 设计工具| TI.com )

    注意:对于所选的电感器、在输入电压为48V 的降压模式下会有很大的损耗

    选择元件的另一个选项是3.3uH 和3.5m Ω 感应电阻器。

    此致、

     斯特凡