This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62869:目标 I2C 地址设置阈值

Guru**** 2812185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285820/tps62869-target-i2c-address-setting-threshold

器件型号:TPS62869

大家好、

设置目标 I2C 地址时、我知道器件正在将电压读取到 ADC 中、以确定应设置的地址。

如果我们观察有效电阻阈值、它是介于电阻值之间还是存在一些迟滞?

例如、值为10k 和12.1k 时、阈值是否在11.05处? 问题是、如果存在一定的迟滞、这里1%的电阻是不够的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    它们应使用表中值的1%电阻器。  如果他们这样做、就能正常工作。

    您似乎已经在此找到了我的应用手册: https://www.ti.com/lit/wp/slyy180/slyy180.pdf

    我不理解关于迟滞的问题。  该器件在启动时仅读取一次电阻。

    根据引脚上的电压位置、它决定在表中使用哪一行。  对于将被正确读取的每个电阻值、电压有一个允许的窗口。  除此之外(高于1%电阻容差),它可能不能正确读取-这是一个灰色区域在行之间。  但我不会将其称为迟滞。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的快速响应。 我觉得客户的问题是、如果他们靠近行间的灰色区域、会发生什么情况。

    我只告诉他们、如果他们真的很关心电阻、可以使用更精确的电阻器、但1%就可以了。