This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:关于 PoE 身份验证

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283517/tps23751-about-poe-authentication

器件型号:TPS23751

团队成员

检测和分类识别是否有时间限制?

数据表中有电压规格、如下图所示、检测电压为2.7~10.1V、分类电压为14.5~20.5V。
此电压下是否有检测和分类识别的时间规定?

此致

达津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tatsu:

    感谢您的联系。

    对于802.3标准、分级 时间为每个事件6-30ms (T_CLE)。 最大检测时间(T_DET)为0.5s。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang

    如果可能、您还可以在回答客户的问题后帮助我吗?

    我们相信您的响应是 PSE 端的身份验证事件。
    这次我想问的是、PD 端是否也有时间规定?

    最棒的区域

    达津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsu:

    PSE 是信号发送端。 PD 是信号接收侧、在检测和分类过程中相对被动。 我认为 PSE 驱动这些握手信号时序。  

    通常在 PD 中、它们是一些比较器、用于感应 PD 输入电压并决定导通/关断某些电压稳压器/开关。  

    此致、

    帝昂