This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:断电序列-抗尖峰脉冲时序

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65220, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284914/tps65219-power-down-sequence---deglitch-timing

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:TPS65220

我有兴趣将此 PMIC 与 AM64x 处理器配合使用。 具体来说是 TPS6521901版本。 此产品的可用文档中似乎存在相互冲突的信息或不明确的内容。 我想将我的问题分成几个部分:

  1. 我正在尝试了解发出关闭请求到 TPS6521901实际开始断电序列之间的延时时间。

    1. 第11页的图4.6中、应用手册"使用 TPS65220或 TPS65219 PMIC 为 AM64x 供电"(SLVAFE9.pdf)显示了" tDEGLITCH=8s "。
      然而、根据 TPS65219的数据表:"10.3.1a tDEGLITCH 故障检测欠压(UV)和短接至 GND (SCG)的抗 尖峰脉冲时间"、这似乎表明 TDGLITCH 仅适用于欠压而不适用于关闭请求?

    2. 在 TPS6521901的技术参考手册中、断电周期图显示了标记为" tDEGL_OFF "但技术参考手册或数据表中均未定义此值

    3. 根据数据表、"如果 EN 输入低于信号的 VIH-阈 值或负载断开、 tDEGL_EN_FALL "且数据表指示  tDEGL_EN_FALL = 70us
      但是、技术参考手册或应用手册中未提到该阈值。

  2. 我正在尝试确认当 VSYS 消失时 PMIC 是如何管理断电序列的。 在所有断电序列中都有一个关闭请求、PMIC 在 VSYS 之前会关闭所有电源轨、但当 VSYS 意外关闭时会怎么样?  根据技术参考手册、将 EN_PB_VSENSE 配置为"启用"(而不是作为 VSense)。 因此、 当数据表显示"7.3.2断电时序控制、关闭请求或关断故障触发断电序列"时、我知道这是指"根据配置而定"、因为它可以是其中之一、但不能同时是两者? 它既可以 是使能/关闭请求 、也可以是 VSense 的关断故障?

    TPS6521901没有启用 VSense、但即使启用了 Vsense、也建议您 监测从前置稳压器到 VSYS 的功率、但当只有 VSYS 可用且前置稳压器是非板载时、建议使用哪种方式?

  3. 有关丢失信息的单独注释:
    TPS6521901的技术参考手册中说明了  EN_PB_VSENSE_DEGL 值  0x0 "短路(如果配置为 EN 或 VSENSE、典型值为120us)"
    另一方面、数据表中显示" 0h =短路(如果配置为 PB、典型值为200ms) 1小时 =长(如果配置为 EN 或 VSENSE、典型值:50ms)"
    数据表未指定在配置为 EN 的条件下0h (0x0)的描述
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用我们的 E2E 论坛。 我们将审查申请并在接下来的24小时内提供更新。

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    感谢您的耐心等待。 请在下方查找反馈、如果您有任何问题或需要其他信息、请告诉我们。  

    • TPS65219的 EN/PB/VSENSE 引脚 01 配置为"启用"、具有短抗尖峰脉冲(典型值为120us)和第一次电源检测(PU_ON_FSD = 0x1)。有关已投入生产的 NVM 设置的更多信息、请参阅 TPS6521901技术参考手册(www.ti.com/.../slvuch3)。 AM64x 应用手册是在器件投放市场之前发布的、我们将采取相应措施更新信息。  

    • 按需去毛刺脉冲是可配置的、但是关闭请求去毛刺脉冲是固定的。 有关不可配置的设置、请参阅器件数据表。 当  EN/PB/VSENSE 引脚配置为"启用"时、关断抗尖峰脉冲典型值为70us (tDEGL_EN_FALL)。

    • 当为 PMIC 供电的前置稳压器突然断开时、这称为不受控制的断电。 在这种情况下、VSYS 低于 UVLO 阈值、而 PMIC 关闭、从而无法控制断电序列。  如果 PMIC 没有有效的电源电压、则无法保持开启或控制任何东西。 在断开前置稳压器之前、必须由硬件(通过将 EN 引脚拉低)或软件(I2C_OFF_REQ)触发 OFF 请求。   

    谢谢。

    布伦达