请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM1117 LM1117の電源についてお伺いします。

上記回路はArduino nanoの電源回路です。
通常はVINラインに7~12Vを入力して使用しますが、VINラインに電源を接続せずにUSBから給電した場合、
「VINライン=未接続、Ω 5Vライン=Ω+5V」になり、LM1117としては「输入=未接続、输出=+5V」となります。
LM1117としてこのような使い方は問題ないのでしょうか?
問題が無い場合、データシート等で問題がないと説明されている部分があるでしょうか?
以上、お手数をお掛けしますがご回答いただけますよう宜しくお願い申し上げます。