This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:TPS92692-Q1最大输出电压失准

Guru**** 2531980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285584/tps92692-q1-tps92692-q1-maximum-output-voltage-misalignment

器件型号:TPS92692-Q1

您好!  
在为输入电压为24V、输出约为55V/TPS92-Q1的应用寻找背光驱动器时、我提出了这款器件0.55mA 。  

在 TI 网站上、该解决方案看上去非常有前景、因为 Vout_MAX = 65V:  

查看数据表、这里提供了两种应用、升压和降压升压转换器、第一种情况下的最大输出电压为50.4V、而第二种应用的 Vout_Max = 39.6V  


问题是、我无法看到对应于65V 的输出电压。  
II 该器件完全支持我的外壳、哪里需要55V 用于我的 LED???

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、此器件适合您的应用。  它需要成为升压拓扑。

    谢谢 Tuan