请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62569 您好、团队成员:
- 当最小电感器电流变为0A 时、TLV62596进入节能模式的条件是否正确?
- 进入省电模式之前、FSW 是否发生变化? (假设负载电流是固定的)
我之所以问这个问题、是因为 在 PSPICE 上、当 Iload =0.4A 时 Fsw 已不可饱和、但电感器电流不会变为0A。
当负载电流不是0.3A 或0.2A 时会很稳定、因此我希望这种行为只是根据 PSpice 行事、而不是现实生活中的行为。
此致、
桑原启