This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:CMTI 测试电路

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283534/ucc23513-cmti-test-circuit

器件型号:UCC23513

您好、团队成员:

客户希望为 UCC23513构建一个 CMTI 测试平台。 我们想知道以下问题。

1.您能不能提供您正在做的测试平台所使用的确切电路?

2. UCC23513 Vout 引脚上的输出电容是否能够影响输出结果?  建议的 R/C 值是多少?

3.在进行 CMTI 测试时、建议阳极和阴极引脚处的输入电阻器如何?

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们的 CMTI 测试台使用充电至400V 的传输线路来提供"脉冲形成网络"。 边沿速率由 RC 滤波器控制。 为了获得更慢的边沿速率、我们可以使用 GaN 半桥并更改 Vbus 电压以获得特定的边沿速率。

    输出电容器应随高侧电压浮动、并且不应发挥太大作用。

    目前、我正在尝试测量我们某个器件的输入和输出之间是否存在共模电流、这似乎会产生噪声更大的测量值。

    存在共模电流时、输入电阻器可能会影响输入电压。 然而、常见的故障源是电容隔离频率、而不是共模电流、因此当不同的输入电阻产生完全不同的结果时会令人惊讶。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.更新:在 CMTI 期间、我看到输出和输入之间有很多电容耦合。 这种注入到输入中的电荷。 下降沿能够将 IN=1变为0、上升沿能够驱动 IN=0变为 IN=1。

    解决方案是改进输入的去耦。 添加电阻是一个不好的主意、除非您可以在输入端添加去耦电容器。 100pF 还不够、可能需要>= 1nF。 我们利用220nF 完全消除了这一问题、但这不是一个应用级电路、而是一个器件特性测试。