This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:在24V 输入电源热插拔时损坏

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25980, TPS25980EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285866/tps25980-destroyed-upon-hot-plug-of-24-v-input-power

器件型号:TPS25980
我们正在使用此器件为连接的指示灯切换电源。 我们的输入电源由 MeanWell LRS-350-24开关模式电源供电、该电源可提供24V 直流电、当由120V 交流电源供电时、最大电流约为15安培。 当我们的电路连接到电源并正常为电源加电(将其连接到主交流电源)时、我们就不会出现问题。 当我们将该电路热插拔到已经通电的电源中时、TPS25980芯片将会弹出/毁坏。
我们 在该电路的输入或输出侧没有 TVS 二极管或额外的电容器、并认为这可能是问题的原因、但希望在进行任何进一步的更改之前更好地了解问题和可能的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    您的观察结果是正确的。 在热插拔期间、VIN 上会产生巨大的振铃、并且可能超过电子保险丝的绝对最大额定值。

    请 在输入端放置100nF 和 TVS 二极管 SMCJ24A-TR、然后重新进行测试。

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还具有 经过测试的 TPS25980EVM 电路板。 我修改了电路板、将 TPS259804ONRGER 替换为 TPS259807ONRGER 、并 调整 EN/UVLO 上的电阻分压器以处理更高的电压输入。  

    然后、我开始从 EVM 板上移除保护元件并测试热插拔性能、直到出现故障。 我一次卸下一个组件、并在卸下每个组件时测试了电路板上的20-30个热插拔事件。 按以下顺序卸下组件:

    D2、C3、D1、Q1、C2

    这是移除 C2最终杀死它。 移除 C2后、TPS 部件在第2次热插拔事件中损坏。

    我只是想了解输入端和/或输出端是否需要二极管和电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C1和 D1将 在处理热插拔瞬态时发挥重要作用。 C2不影响性能。

    您能否捕获相对于器件接地的输入电压和输出电压并分享结果以分析该问题?

    此致、

    勒凯什