This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259827LEVM:关于 PG 引脚电压。

Guru**** 2797375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285196/tps259827levm-about-pg-pin-voltage

器件型号:TPS259827LEVM

大家好、

在此 EVM 中、当 J7连接2-3时、PG 引脚上拉至3.3V。

但用户指南中的图3似乎 VPG 约为2V IN。 为什么会出现这种压降?

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama:

    我会在星期一 EOD 通知你。 只需确认一次、您是否进行了任何实验、并获得了 PG 引脚的3.3V 电压或您是否根据原理图提出问题。

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的回复。 我期待您的通知。

    >您是否进行过任何实验,并在 PG 引脚上获得了3.3V 电压,或者您是否根据原理图提出了问题。

    ⇒我是根据原理图问的。

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 teritama:

    我在实验室中对此进行了验证、发现 PG 的电压将按照原理图的预期达到3.3V。 如果您需要其他电压电平、则可以将 J7连接到1-2位置并使用外部电压源。 EVM 用户指南图3必须是使用2V 的 TP4引脚外部电压捕获的。  

    谢谢、此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我明白了。 非常感谢。

    我误认为 J7是 按照表6设置的2-3。

    此致、

    teritama