Other Parts Discussed in Thread: TPS22970
我的设计中推荐的 CIN 电容器(我有3个负载开关)足以使热插拔浪涌电流规格(600mA)失效。 所有这三个电阻都需要移除才能通过浪涌测试。 大约总共0.5uF 的 CIN 可能会通过涌浪电流。 随着负载开关的上升时间、电流不会超过150mA。 该电路当前没有 Cin 和 Cout - 0.1uF、看起来可以正常工作。
1. 由于我无法满足每个负载开关1uF 的建议 CIN、是否也不应该放置 COUT 电容器?
2. 是否仍应放置 CIN 和 COUT 但比例值较小?
3. 任何不放置 CIN 和 COUT 的问题。