请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76920 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ76952
您好
对于采用 BQ76920、 BQ76920的客户设计、在连接负载时电池电压会下降、但 BQStudio 读取的电压无法收集到该电压。
波形如下所示:

在移动和启动负载时会存在电压抖动。

原因是什么? 如何改进此情况。
正在等待您的回复。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Star:
瞬态可能太快、无法被 BQ76920读取。 该器件将 每250ms 对每个电芯的电压取平均值50ms (请参阅 表1. 不平衡的正常模式下的调度 的 bq769x0电池监视器中的嵌入式调度程序 参考应用手册)。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙