This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:11.5mm 宽体尺寸驱动器

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284828/ucc23513-11-5mm-wide-body-size-driver

器件型号:UCC23513

大家好、

我在 TI.com 中可以找到的最宽的隔离式驱动器是 ucc23513;您可以检查是否有更多高达11.5mm 的更宽爬电驱动器产品?

谢谢

此致

马美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    8.5mm 是隔离式栅极驱动器的最大封装尺寸。 但是、您可以通过使用保形涂层来提高电压隔离。

    下图显示了保形涂层如何让您以更小的间距满足不同的隔离要求。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    非常感谢您的答复。

    谢谢

    此致

    马美