This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169-Q1:LM5169-Q1

Guru**** 2586025 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5169-Q1, LM5169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285512/lm5169-q1-lm5169-q1

器件型号:LM5169-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5169

您好

请为我们提供  LM5169-Q1的 Proteus 仿真库文件。

谢谢

哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们可以提供的所有仿真文件都显示在我们的官方网站上。  但并非所有器件都具有。 抱歉、您可以使用以下计算工具进行检查。 谢谢。

    https://www.ti.com/tool/download/SNVR520 

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    LM5169数据表中提到的是 6V 至120V 的宽输入电压范围、但 Excel 共享中显示的是115V 的最大输入电压。

    您能否确认我们是否可以提供120V 的输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    120V 是 绝对最大电压。  这是芯片 Vin 管脚的耐受电压。 长期运行期间的 Vin 最大电压为115V。

    奥罗拉