This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:BATFET 上的放电流

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282818/bq25180-discharge-current-on-batfet

器件型号:BQ25180

大家好、  

我的客户在 VSYS 上有2.6A/100us。  
我在 BQ25180中看到、存在低于规格2.5A/20ms 的情况、但不确定上述是否会触发 OCP。

我还看到可以禁用 BAT_OCP、如果禁用、会发生什么情况? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已给定、

    我将为您详细研究该瞬态、但我们只能通过以 d/s 形式表示的值来保证部件性能。  

    BAT_OCP 是一项内部检查、用于限制从电池拉取的放电电流。

    禁用 BAT_OCP 会直接禁用内部检查、不会在发生过流事件时断开电池与系统的连接。  

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!  

    感谢您的答复。 清除 BAT_OCP 禁用功能上的错误。 期待您对瞬态问题的回复。 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已给定、

    我很高兴清除了一些问题。

    我已经为明天预留了一些实验时间、我会在弄清楚某些内容后立即与您联系。

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已给定、

    测试我们的 EVM 时、将 OCP 设置为1000mA 会触发过流保护(第一个图像)。 当我们禁用 OCP 时、它不会触发(第二个图像)。 希望这对您有所帮助!

      

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!  

    感谢您的答复。  

    OCP 通过 REG 进行设置、但在 EC 表中、系统放电电流(脉冲)为2.5A/20ms。 无论 REG 设置如何、硬件保护还是 REG 中与 OCP 设置相关? 如果它被禁用、那么也没有这样的脉冲保护限制? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    数据表上列出的2.5A/20ms 是物理封装限制。 如果超过此范围、您就有从物理上损坏 IC 的风险。 以任何方式都不会将其连接到 BATOCP。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    了解。 ,μ A

    答:2.6A/100us 如果已禁用 BATOCP、则不会触发?

    B. 2.6A/100us 会损坏器件吗?  

    谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    是的、当 BATOCP 被禁用时、超过200us 的2.6A 将不会触发 BATOCP。

    根据数据表、  

    我不能保证这会损坏器件、因为它是2.6A @ 100us。  

    此致、

    安东尼·范