This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5181-Q1:请求提供 LM5181-Q1 IC、TC 引脚输入漏电流、这将有助于我们的设计。

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5181-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284601/lm5181-q1-requesting-to-provide-lm5181-q1-ic-tc-pin-input-leakage-current-which-will-help-in-our-design

器件型号:LM5181-Q1

您好、TI 团队、

请求提供 LM5181-Q1  IC、 T C 引脚输入漏电流 ,这将有助于我们的设计。


此致、

瓦姆西·班库鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TC 引脚的电压如下所示。 您可以基于此参数和 Rtc 获得电流值。 希望这可以有所帮助。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    好的、让我们将 Rtc 视为127K Ω、您能具体说明流经 TC 引脚的输入漏电流吗? 请注意、Rtc 的其他端未接地。

    此致、

    瓦姆西·班库鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    抱歉、我之前说的内容出了问题。 Rset 引脚的电压为1.21V。 因此、TC 引脚的电流非常小、 您可以使用电压差和电阻进行估算。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    有任何其他方法来获得电流、因为 Rset 和 TC 引脚之间的电势差将提供流经 Rtc 电阻器的电流。 您能否确认一下、电流是 TC 引脚的实际输入漏电流。

    此致、

    瓦姆西·班库鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    您能告诉我最小 TC 引脚电压。

    此致、

    瓦姆西·班库鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    我们没有该规格。  TC 引脚内部是具有有限电流的电压源。 实际电流值非常小、uA 级。  在正常温度下、其电压等于 Vref 电压、并且 Rtc 上没有电流。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    关于 TC 引脚的信息。

    此致、

    瓦姆西·班库鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    您可能需要在不同温度下测量 TC 引脚的电压。 我们没有 最小 TC 引脚电压的数据。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    您能提供测试数据吗?

    此致、

    瓦姆西·班库鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在数据表上标记了所有数据。  其他人可能会要求您根据您的特定应用对其进行实际测试。 您可以申请我们的 LM5180EVM 进行评估。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    您能帮助我吗?

    此致、

    瓦姆西·班库鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可能需要联系欧洲 FAE 来帮助申请。 很抱歉、我在中国、无法帮助您申请 EVM。 或者您也可以在我们的官方网站上购买。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    您能否提供效率特征?

    此致、

    瓦姆西·班库鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以使用 webench 提高应用效率。 您可以在我们的官方网站上找到该链接。 谢谢。

    奥罗拉