This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7718:2s/3s/4S 连接

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284932/bq7718-2s-3s-4s-connection

器件型号:BQ7718

如果客户在3s/4s 情况下想要使用 BQ7718、

是否可以短接 VSS 和 V1&V2... VSS 和 V1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    建议的配置是自下而上地连接电池、并短接更高的电池输入。  客户为什么需要将下部电池输入短接?

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户表示有 引脚对引脚的竞争器 件从上至下连接电芯。 并将下部电池与 GND 短接。

    他们想要 兼容性设计。 那么、我们是否可以确认这一点呢? 这样我们就可以选择作为第二来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    遗憾的是、我们的器件无法以这种方式连接。  客户必须自下而上进行连接、并短接顶部电芯连接。

    此致!

    安德里亚