This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:UCC28064A

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284399/ucc28064a-ucc28064a

器件型号:UCC28064A

您好,Ulrich

请参阅 PMP30763 Rev_C PFC 原理图 SchDoc

1、D14的用途是什么? 这是为了保护吗?

请提供建议

此致

萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了该电路、看起来在 C64放电时、二极管 D14绕过 R80和 R82。  这将使 C64更快放电、而 C64的放电将被限制为5*(R80+R82)* C64。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好

    感谢您的帮助

    请参阅 PMP30763 Rev_C PFC 原理图 SchDoc

    连接到 C15的 D15阴极无法放电?

    2. D1和 D5的用途是什么? 是否要再次校正此问题? 或者当 C1放电后电压希望返回到整流器时?

    请提供建议

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好

    感谢您的帮助

    请参阅 PMP30763 Rev_C PFC 原理图 SchDoc

    连接到 C64的 D14阴极无法放电?

    2. D1和 D5的用途是什么? 是否要再次校正此问题? 或者当 C1放电后电压希望返回到整流器时?

    请提供建议

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. C64采用12V 电源充电和放电。  若要复位该电路、C64需要放电。  需要二极管 D14的唯一原因是、绕过电阻器 R80和 R82、从而更快地对 C64放电。

    二极管 D1和 D5是升压二极管。

    此致、