This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22672:LM22672

Guru**** 2503785 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275688/lm22672-lm22672

器件型号:LM22672

我正在 为我的设计使用 LM22672固定5V 输出。

12V 输入。

单独在板上提供5V 电压、负载大约为0.5-0.8A。 但在使用 LM22672时、开关会发烫。 温度漂移。   

我是否需要不同的电感器? 欢迎提出任何建议。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾听到有关问题的消息。

    IC 是否变热、电感器是变热还是两者都变?

    您能否提供 L303和 D309的器件型号?

    布局上的一些项目:

    1. 不建议在引脚连接上进行散热
    2. 电路板有多大?
    3. IC 下方是否有连续的接地平面来帮助散热?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、热像仪中只有 IC 会变热。 而不是电感器。

    L303:TDK:VLS6045EX-6R8M

    D309:Micro Commercial Co:SK36A-LTP

    2、电路板面积140mm x 85mm

    3.是的,使用四层板。 在上面的附加图片中、您可以看到与散热焊盘的连接。 第2层是不间断 GND 平面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mattias、感谢您提供的额外信息。 这些问题的答案都不是令人不安的。

    我建议确认您在 IC 的 DAP 上具有良好的焊接覆盖范围。 按照建议的回流焊曲线在电路板上安装另一个装置可能是一个好主意、并查看是否看到相同的行为。

    如果问题仍然存在、那么最好通过 EVM 输入和输出连接到电路板输入和输出来复制 EVM 上的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看。

    我将尝试暂时搁置 EVM、看看是否有什么区别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 这听起来不错。 我希望调试步骤帮助您找出根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已接错电源、并安装了 R326 (0欧姆电阻器)以启用。 '当驱动使能输入时、电压不得超过此引脚的6V 绝对最大规格。' 移除电阻、稳压器的热量减少。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进。 很高兴听到您解决了问题。