This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:新芯片与传统芯片之间的差异

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283922/lp2985-difference-between-new-chip-and-legacy-chip

器件型号:LP2985

尊敬的专家:

查看 LP2985数据表、可以看到 LP2985有两种类型:新芯片和传统芯片(标准和高级)。 这些类型之间的主要区别是什么?

我目前正在考虑使用传统芯片、因为1.5%的 Vout 精度就足够了。 但是、由于这是一个遗产、我担心 EOL 的风险。 您能告诉我 LP2985的 EOL 危险吗?  另外、您能否告诉我、您是否有任何其他产品不推荐用于 LP2985?

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takemura-San、

    应使用 LP2985的新芯片版本 因为目前生产旧芯片的生产基地将被关闭。 数据表中提供了有关传统芯片和新芯片的信息、以帮助客户了解传统芯片和新芯片之间的差异、并为在设计中使用传统芯片版本 LP2985的客户提供参考。

    除了新旧芯片的差异在数据表中列出外、我还将通过电子邮件向您发送一个信息数据包、其中介绍了新旧器件与旧器件之间的差异。

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelsey:

    感谢您的信息。   我真的很感激。

    此致、

    竹村太人