This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54380:使用 TPS54373作为 TPS54380的直接替代产品

Guru**** 2506915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54380, TPS628513, TPS54373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283181/tps54380-using-tps54373-as-a-drop-in-replacement-to-the-tps54380

器件型号:TPS54380
主题中讨论的其他器件: TPS628513TPS54373

大家好、

我们在 设计中使用 TPS54380电压稳压器、可从3.3V 产生1.8V 电压。 开关频率设置为700kHz。

现在、上述器件已过时、因此我们计划使用 TPS54380作为直接替代产品。 但当我 详细查看 TPS54380的数据表时、 这两个部件之间只有两个差异。

1.引脚19  ENA:在备用部件中、它是 SYNC 引脚。

2.引脚18 TRACKIN:在替代部件中为 SS/ENA 引脚。

我的电流电路、这两个引脚都连接到3.3V 和1.6V、如快照中所示。 现在、在该配置下、我可以使用  TPS54380作为直接替代产品吗? 以及 SYNC 和 SS/ENA 引脚如何用于该配置。 与 在相同配置中使用 ENA 和 TRACKIN 引脚相同。 它有什么差异? 请帮助我理解这一点。

此致、

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    我将查看有关此配置的信息、并在下周早些时候与您联系。 对于较新的项目、您可以考虑较新的 TPS628513。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我已经介绍了  TPS628513。 但与 现有器件相比、似乎有更多的差异...

    但 TPS54373与现有器件几乎相同、只有上面提到的两个区别。 我们计划使用  TPS54373

    注意:在我的第一个问题中、我错误地多次使用了相同型号的器件。 下面是更正后的器件型号。

    现有器件型号: TPS54380

    我们计划使用的替代器件: TPS54373

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    我查阅了数据表、以了解用 TPS54373替代 TPS54380的可能性。 TPS54373 SS/EN 引脚上的1.6V 电压足以启用器件、并且由于没有外部软启动电容、它应该能够以3.35ms 的内部软启动时间斜升输出。 将 SYNC 引脚保持在3.3V、将开关频率设置为550KHz (内部时钟)。 因此、在使用 TPS54373时应该不会出现任何问题。

    TPS54373是一款非常旧的器件。 如果您要制作新的电路板版本、我建议您改用更新的 TPS628513、以确保提供稳定的长期电源。 尽管与 TPS54380不可引脚对引脚兼容、但 TPS628513具有更好的性能、并且应该易于设计。 您能否告诉我您在将该器件用于您的电路板时遇到了哪些缺点?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的澄清。 此替代件不用于新的电路板设计。 我们需要在不进行任何更改的情况下直接替换现有设计。 请不要看一下  TPS628513。 我会解答您关于 TPS628513的问题、如果我有任何疑问、还会回来。 谢谢!

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    我懂了。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我同意您关于引脚编号的观点。 18.

    但是对于引脚编号 19、您告诉  SYNC 引脚保持在3.3V、会将开关频率设置为550KHz。 但在我们的电路中、工作频率设置为700kHz 、这也需要相同的频率。

    我们能否在700kHz 相同频率下运行而不做任何更改?\

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    从数据表的下表可以看出、只有当 SYNC 引脚悬空时、RT 引脚上的700KHz 通过71.5K Ω 实现。 在您的电路板上有什么方法可以做到这一点吗?

    此致、

    瓦伦