This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:我们可以使用多节电池配置吗?

Guru**** 2576395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25620EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285081/bq25620-can-we-use-with-multi-cell-configuration

器件型号:BQ25620

BQ25620在一款产品中使用该部件。 需要有关配置的帮助。

在我的设计中,使用2个电池与每一个电池配置(1S1P),这种电池将以并联组合方式连接。

那么、我可以将上面的  BQ25620用于电池充电管理吗?

如果、yes 共享任何相对引用。  

如果不是,请推荐相同的部件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要两个电池都具有外部或内置电池保护、就可以使用单节电池充电器并联为两个相同的1S 电池充电。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    您能否提供相同的参考设计...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:  

    我们没有专门为并联电池充电的参考设计。 正如 Ning 提到的、可以像通常一样使用 BQ25620、将两个1S 电池连接到 BAT 引脚。  

    BQ25620产品说明书提供了65页的典型应用图。 TI.com 上的 BQ25620EVM 用户指南也可用作您的设计的参考点。  

    此致、

    加勒特