请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62869 大家好、
设置目标 I2C 地址时、我知道器件正在将电压读取到 ADC 中、以确定应设置的地址。
如果我们观察有效电阻阈值、它是介于电阻值之间还是存在一些迟滞?
例如、值为10k 和12.1k 时、阈值是否在11.05处? 问题是、如果存在一定的迟滞、这里1%的电阻是不够的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
设置目标 I2C 地址时、我知道器件正在将电压读取到 ADC 中、以确定应设置的地址。
如果我们观察有效电阻阈值、它是介于电阻值之间还是存在一些迟滞?
例如、值为10k 和12.1k 时、阈值是否在11.05处? 问题是、如果存在一定的迟滞、这里1%的电阻是不够的。
尊敬的 Ethan:
它们应使用表中值的1%电阻器。 如果他们这样做、就能正常工作。
您似乎已经在此找到了我的应用手册: https://www.ti.com/lit/wp/slyy180/slyy180.pdf
我不理解关于迟滞的问题。 该器件在启动时仅读取一次电阻。
根据引脚上的电压位置、它决定在表中使用哪一行。 对于将被正确读取的每个电阻值、电压有一个允许的窗口。 除此之外(高于1%电阻容差),它可能不能正确读取-这是一个灰色区域在行之间。 但我不会将其称为迟滞。
克里斯