This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1:

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285576/bq34z100-g1-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!
我正在设计一个 UPS、其中有一个电池充电器为21V 电池组(5节4.2V 串联锂离子电池)充电。

电池组有3根导线(Batt+、 Batt-和 NTC)、而 BMS 则根据数据表内置在电池组中。

问题:

我是否可以将 BQ34Z100-G1用作具有内置 BMS 的电池组的电量监测计?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、您好!

    是的、您可以在常规 BMS 之外使用电池组顶部电量监测计。 唯一的问题是、BMS 关闭系统和监测计的电源时、监测计将丢失最新信息、发生这种情况时可能会导致监测计不准确。

    此致、

    怀亚特·凯勒