This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:电池化学物质 ID 构型

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285776/bq27z561-r2-battery-chem-id-conformation

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

以下是可在 TI 论坛上分享的修订版:我们使用 bq27z53f 电量监测计来监测260mA、383700mV 电池的充电状态。 该电池的负载包括电路板电路负载和加热器负载。 我们正在使用 BMS 版本和开发套件模型:用于电量监测计校准。 加热器处于活动状态时的预期最大放电为2500mA。 在此配置(例如2500 mA 的最大电流)中、我们无法进入电量监测计配置。 在校准步骤期间、我们将获得正确的电池电压、但无法获得正确的放电电流。 我们观察到了一些默认值和一些无效值。 由于这个问题、剩余电量不正确。 下面列出了我们使用的配置数据、请您帮助我们识别正确的配置数据。 参考了电池数据表、并在电量监测计配置 CSV 文件中使用了相同的内容。

下面提供了所使用并需要您帮助的示例数据点:

我们的电池规格为(420mA、3.70V、锂离子聚合物)。 从 TI (1258)电池收到的化学 ID 规格如下:(4100mA、LiCoO2)。 由于 mAh 和某种电池不匹配、因此我如何检查学习周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    您能否详细介绍一下您是如何收到此 chemID 的? 您是否使用了 GPCCHEM 工具?

    如果您确实使用了 GPCCHEM 工具、您能否发送您插入的.zip 文件和您收到的报告文件?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺