This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:電源の接続方法について μ A

Guru**** 2530070 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285521/lm1117

器件型号:LM1117

LM1117の電源についてお伺いします。

上記回路はArduino nanoの電源回路です。

通常はVINラインに7~12Vを入力して使用しますが、VINラインに電源を接続せずにUSBから給電した場合、

「VINライン=未接続、Ω 5Vライン=Ω+5V」になり、LM1117としては「输入=未接続、输出=+5V」となります。

LM1117としてこのような使い方は問題ないのでしょうか?

問題が無い場合、データシート等で問題がないと説明されている部分があるでしょうか?

以上、お手数をお掛けしますがご回答いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 VIN = 0V (未连接)且 VOUT = 5V (由 USB 供电)、由于 BJT 通流器件的寄生体二极管、反向电流将从 OUT 流向 IN。 这可能会损坏您使用它的方式。 第8.4.1节描述了以下内容:

    如果在5V USB 为电路供电时 VIN 充电至5V 存在问题、则可以在输入端放置第二个二极管、以防止电流进一步上行。 由于未使用输入电容器、在这种情况下的反向电流将最小、器件应能够承受。  

    此致、

    尼克