This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:未加密 PSpice 模型

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284941/lm5143-q1-unencrypted-pspice-model

器件型号:LM5143-Q1

您好!

我正在评估 此器件是我设计中控制器的可能替代产品、需要为 LM5143-Q1同步降压控制器申请未加密的 PSpice 模型。 此部件的网页仅提供经过加密的瞬态 PSpice 文件。 我的一个模型采用不同的控制器和仿真环境、不想重新创建它 PSpice。 如果您可以提供该模型、我会很感激。  

谢谢。

尼克·汉琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    让我来看看这个、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    遗憾的是、如果没有 NDA、我们无法共享未加密模型。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 你知道我在哪里可以了解我就职公司的 TI FAE 是谁吗? 我很确定我们确实签订了 NDA、但我需要进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas

    我可以尝试查找它、我给您发送了一条消息。

    -奥兰多