This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54218:输出浪涌电流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285567/tps54218-rush-current-on-the-output

器件型号:TPS54218

尊敬的支持团队:

启动时输出侧的浪涌电流大约为1.28A。
该器件有任何问题吗?
在 TPS54218的输入端未观察到反向电流。
我认为它穿过 TPS54218的内部并流向 GND 侧。
这种现象是否会发生?

黄色:输出电流
绿色:输入5V
紫色:输出3.3V

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    我认为出现负电流是因为在启动前 VOUT 已经偏置到>0。 软启动启动启动完成后、SS 电容器电压从0V 斜升、VOUT 必须跟随此电压。 负电流将 VOUT 拉至零、然后跟随 SS 电容器斜升。

    您可以在使 VIN 上升和检查之前尝试完全对 VOUT 放电。 在这种情况下、应该没有负电流。

    此致、

    瓦伦