This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:Webench 中发生警报

Guru**** 2815025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285482/lmr51430-alarm-in-webench

器件型号:LMR51430

客户正在尝试在特定条件下评估器件。 通过 WebBENCH 进行评估后、 它会显示超出温度而无法正常工作。

请允许我知道标准细节。 限制是什么? 是 TJ 吗?  

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    因为您选择的芯片版本具有1.1MHz、FPWM 的开关频率。  它的功率损耗更大、为1.38W。  此时、Tj 超过了150°、因此 webench 报告错误。 您可以让客户选择我们的500kHz 版本。 谢谢。

    奥罗拉