This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:SOFT_RESET 命令(与 RSTn 等效)是强制立即关断还是观察到 TOFF_DELAY 关断时序?

Guru**** 2549540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284421/tps65400-does-the-soft_reset-commmand-equivalent-to-rstn-force-immediate-shutdown-or-is-toff_delay-shutdown-sequencing-observed

器件型号:TPS65400

数据表中提到了关于 SOFT_RESET 命令:

    • 由 I2C 总线控制(DCH)
    • 触发器件的软件复位
    • 这相当于向 RST_N 引脚发送一个生效/无效脉冲
    • 因此、所有开关关闭且所有故障均已清除

 但尚不清楚这是否包括任何 TOFF_DELAY 或时序控制。 请告知。

谢谢你,Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    请参见下面有关 tOFF_DELAY 时间的图片。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的快速回复周,但 这不明确地回答我们的问题。

    如果 RSTn 引脚被拉至低电平、TPS65400是否使用 Toff 延迟时序?

    如果发出 SOFT_RESET 命令、TPS65400是否会使用 Toff 延迟时序?

    提前感谢您使用"是"或"否"进行澄清。

    顺祝商祺、Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kurt、

    是的、SOFT_RESET 命令会触发器件的软件复位。 这相当于向 RST_N 引脚发送一个生效失效脉冲。 因此、所有开关关闭且所有故障均被清除。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您仍然没有回答我的问题: "切换开关是否关闭、 立即?  或 之后 TOFF 定序延迟?"  

    我可以阅读产品说明书并且已经阅读过多次、因此请勿再次引用它。 它没有 以不同的方式回答这个问题。

    我们不能再等24小时等待另一个答案。 如果您不理解这一点、请立即在您的组织中找到了解这一点的人。

    顺祝商祺、Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    我在实验室对其进行了测试、结果与数据表相符。 请参考下图、以确保设置正确(配置中的编号1至3)。

    来自  图8-15. 具有默认 START_PGOOD 相关性的内部导通时序和关断时序示例  

    具体配置如下:

     我仅捕获了 TON_DELAY 的时序以供参考。 您可以要求客户测试 tOFF_DELAY 时间。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的努力,哈利,但要非常清楚:这是 关于打开定序、我不知道您为什么要开始这样做?

    请展示 关闭 由于 RSTN SOFT_RESET 命令

    如果您仍然不理解该问题、请致电或发送消息给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kurt

    我认为您应该检查启用"软复位"命令或切换 RST 引脚时、"TOFF-DELAY"命令或 OFF 时序是否仍然有效、对吗? 或者正如您所说的、IC 是否将立即关闭、而不是按照"TOFF-DELAY"或 OFF 时序执行操作。

    如果理解正确、我们将立即再次检查并尽快向您提供反馈。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    一旦出现 RSTN 或 SOFT_RESET 命令、将不再有 tOFF_DELAY 时间、Vout1、2、3、4同时关闭。

    此致、