This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R5有效放电终止

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282179/bq40z50-r2-bq40z50-r5-valid-discharge-termination

器件型号:BQ40Z50-R2

您好!

我们使用 更新的(R5) bq40z50-R2。

在一种情况下、我们要处理2组3600mV 3300mA 细胞(总值7200mV 3300mA)。 对于充电终止、我们针对有效的充电终止进行了配置、并且运转良好。

目前、在放电时、我使用了 CUV 保护值。 我不确定这是不是正确的用法? 除了 EDV 标志、我找不到有效的放电终止级。 我可以记录 EDV 标志已设置、但在 EDV 已设置时看不到任何放电终止操作。 你有什么建议吗?

谢谢。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们已收到您的问题。 请预计  答案最多延迟2个工作日。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cem:

    来监控放电终点、您可以 术语电压 下的电池电量监测计中。 请参见下方的。 当电池达到该电压时、将报告 SOC= 0%。


    如果您想要轮询标志以查看何时发生终止放电,您可以 在 GaugingStatus ()下监测 FD 标志。 请注意、FD 也是可配置的。  




    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hİ Jose,

    我要终止在5900mV 电池电压下放电。  

    因此、我为2节串联电池配置了 IC;Term Voltage = 5900mV、FD Set Voltage = 3000mV、TD Set Voltage = 3072mV、CUV = 2900mV。

    我可以看到这些标志已设置(TD、FD、EDV 已设置)、但 IC 会继续直到达到5800mV (2xCUV 电压)。

    我的最终目标是让 IC  在5900mV 时终止放电 在充电5%之前不会再次放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cem:

    TD、FD、EDV 标志只是标志、这意味着它们不会触发保护。 当这些标志置1时、主机将采取相应的操作。

    如果您希望  在电池电芯为5900mV 时禁用放电(意味着关闭 DSG FET)、则可以将 CUV 设置为2950mV。  

    、并且在收取5%费用之前不会再次放电。

    请根据您的应用正确设置


    此致、
    何塞·库索