This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:SN1701022默认 Vboot 电压

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283701/tps53679-sn1701022-default-vboot-voltage

器件型号:TPS53679

团队、您好!

  1. 我使用了 SN1701022控制器 、该控制器与 TPS53679系列相同、看起来1.2V 是为 SN1701022控制器 IC 设置的默认 Vboot 电压、但对于电压要求 低于1.2V 的电压轨、 如何更改默认 Vboot 并设置新的 Vboot 电压 ,因为这可能会损坏设备。

 

  1. 我们需要  TI 插槽式编程板 ,对于虚拟现实控制器的 NVM 编程?, 您能帮助我们提供此板吗?

    3.我们已经收到了 TI 针对 Idaville LCC 平台的参考原理图,我能得到此原理图的推荐 BOM 吗?

谢谢

Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    1. 您可以通过将 相应的寄存器更 改为所需的值来更改 Vboot 电压、请参阅  SN1701022 数据表中的第4.19节。
    2. 我们目前没有为此部件提供的任何编程板。 您可以在 Fusion Digital Power Designer 的离线模式下创建入门项目文件
    3. 您从哪里/从谁那里接收参考原理图? 如果可用、我会尝试获取 BOM。

    此致、

    克里斯·巴图斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    1.请说明是否  必须对 VR13功率控制器进行 NVM 编程  IC 进行板载焊接之前或在板上焊接之后?

    2. 我尝试过离线模式、但我无法在可用器件中找到 SN1701022。

    此外、我还找到了一个关于同一 IC 的线程、其中提到"SN1701022 不支持离线配置文件生成"。  以下是链接:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978531/sn1701022-is-not-listed-in-fusion-sw-ver-7-6-1-offline-mode?keyMatch=SN1701022

    在这种情况下、是否可以在您的终端布置编程板?

    其他人可以发送 TI 插座式编程板的设计配套资料吗?

    3.我们从 vr@list.ti.com 获得了 原理图方面的帮助,需要推荐的适用于 Idaville LCC 平台的 BOM

    请提供帮助!

    谢谢。

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    1. NVM 编程可通过 在板上焊接 IC 之前和之后 ,只要有 PMBus 连接即可。
    2. 没错、我们可以通过 PMBus 使用配置文件对该器件进行编程、但不建议这么做。 我将附加一个脱机文件。 上传所需的配置后、我可以匹配实时设备上的配置、导出 NVM 数据、然后将 其发送给您。 然后、您可以在板上进行任何其他更改。 这对您有用吗?
    3. 我们似乎只有参考原理图、没有布局、因此未创建任何 BOM。

    此致、

    克里斯·巴图斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SN1701022-_4000_-PMBus-Address-104d.xml